This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:LMV431阴极压降

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281117/lmv431-lmv431-cathode-voltage-drop

器件型号:LMV431
主题中讨论的其他器件:TLV431TLVH431

在1mA 阴极电流下、阴极到阳极的电压降会是多少?  

我不能找到一个格拉夫为这。  

我测量了以下1.53V @1.2mA / 25°C。  

40C 下为1.8V  

这是否正常? 40°C 和+85°C 时的最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    LMV431在过去经过测试、在比较器模式下不能像在您的应用中那样正常工作。 我建议使用较新的 TLV431或 TLVH431作为替代产品。  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    感谢您的回答:-)

    这里提到的两个值不适用于我们在您的系统中提供的28V 输入。 TLV431最大值= 6V、TLV431 = 20V。
    在比较器模式下、"工作不正常"是什么意思? 以及是否可以在此模式下获取数据?

    此致
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们的一位工程师在许多年前测试了该器件是否存在类似问题、并报告说与您发现的问题相同、它在比较器模式下无法理想运行。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651891/lmv431a-minimum-working-cathode-voltage-when-ref-1-5v

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074451/lmv431a-cathode-current

    理想情况下、对于 LMV431/TLV431器件、当器件切换为低电平时、阴极电压应保持在~1V 的固定值。 LMV431似乎存在低电压增加到超过此点的问题。

    我有 LMV431器件、如果您愿意、我可以测试和收集数据。

    阴极引脚上的电压是否可能达到28V?

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    非常感谢您的答复。 非常感谢您对组件及其局限性的诚实评价。


    该系统的输入电压为28V、但所有电压都受电阻器限制、因此或许可以使用 TLVH431。 使用 TLVH431而非 LMV431会有何差异?


    我们非常希望获得两者的值以便能够评估 LMV431是否可以调整为可用、或者切换到另一种类型是否更好。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    LMV 和 TLVH 之间的区别在于 TLVH 的阴极电压限制较低、阴极最大电流较高、最小阴极电流稍高。

    请允许我花几天时间测试这些器件并收集数据。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    附件是我从 LMV431BIMF 和 TLV431BQDBZT 收集的数据的 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../LMV431-testing.xlsx

    这些器件分别在-40°C、25°C 和85°C 下进行了测试。 我还在25°C 下测试了不同的基准输入电压。 您可以看到、TLV431比 LMV431更稳定。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Walter 的大力支持:-)