This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 bq76952的警报配置问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287791/bq76952-regarding-the-alert-configuration-issue-of-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、TI 专家!
我通过 MCU 的 IIC 通信将寄存器参数写入 AFE、并且没有 OTP AFE。 如附件的图1、2和3所示、我需要使用警报引脚默认为低电平、 并且在 AFE 触发 COV 警报后仅向 MCU 输出高电平以进行处理、因此我在警报配置默认警报屏蔽为0x4000中将 ALERT 引脚配置寄存器配置为0x2a、这意味着仅打开 SSA、 并在 SF Alert Mask A 中将其配置为0x08、这意味着仅打开 COV alarm 功能。 不需要其它报警。 SF 警报屏蔽 B/C 和 PF 警报屏蔽 A/B/C/D 都配置为0x00。
如图4所示、我在测试期间发现、当我降低其中一个电芯的电压以触发 CUV 时、它还会导致警报引脚输出高电平、 但在配置 SF Alert Mask A 时、我仅将 COV 设置为1。、CUV 未设置为1、那么为什么 CUV 也会导致 Alert 输出高电平? 这与我配置的寄存器功能不匹配。 为什么?
哪里出了问题? 如果我要将警报引脚配置为仅在触发 COV 时输出高电平、如何配置它? 或者是因为 AFE 没有导致这种情况的 OTP?
期待回答您的问题、谢谢。

1、 2、 3、 4、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    无论设置是否处于 OTP 中、如果您没有关机后再开机或关机、这都没有关系。 您能否发送.gg 配置文件供我查看?  

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    如附件所

    示 另一个问题是、"如果您没有进行下电上电或关断器件、无论设置是否处于 OTP 状态都没关系"、这是否意味着 OTP 或 MCU 通信控制 AFE 半自动模式功能的实现方式是相同的? 但是、如果我不对 AFE 进行 OTP 设置并使用 MCU 将参数写入 AFE、则警报触发后、警报引脚无法自动恢复到低电平。 我需要再次修改寄存器参数才能恢复。 但是、在 OTP AFE 之后、警报引脚可以自动恢复。 为什么会这样呢? 有何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    看起来 Enabled Protections A 寄存器为0x3C、它已启用 OCD1、OCC、COV 和 CUV。 这可能是 CUV 置位 ALERT 引脚的原因。 如果只想让 COV 触发 ALERT 引脚、则需要将 Default Alarm Mask 设为0x1000 (如下)。 这将使用 SF Alert Mask 设置而不是 Enabled Protections。

    在 bqStudio 中、如果您将鼠标悬停在寄存器名称上一两秒钟或两秒钟、您将能够看到寄存器说明的弹出窗口以及寄存器中每位的说明。 这对于了解要在警报掩码中设置的位非常有用。

    本主题介绍了如何在故障条件恢复后清除 ALERT 引脚: BQ76952:ALERT 引脚问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我在上一条消息中的意思是、无论寄存器设置是在 OTP 中还是由 MCU 设置、器件的功能都是相同的。 OTP 中的设置和 MCU 在运行时设置的设置之间的唯一区别是、OTP 中输入的设置通过 正在复位的器件进行保存。

    此致、

    马克斯·韦博肯