请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 您好!
我们正在研究如何减少充电时产生的300MHz EMI。
之前的相关服务工单中建议在 SW 输出和 BOOT 引脚之间添加一个与电容器串联的电阻器。 建议在 C1上串联一个1-10欧姆电阻器来延长 SW 上升时间。 有人知道如何计算该值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在研究如何减少充电时产生的300MHz EMI。
之前的相关服务工单中建议在 SW 输出和 BOOT 引脚之间添加一个与电容器串联的电阻器。 建议在 C1上串联一个1-10欧姆电阻器来延长 SW 上升时间。 有人知道如何计算该值吗?
您好、Brad、
您链接的相关票证的所有建议仍然是降低您观察的300MHz EMI 的有效方法。
我没有为您的系统提供确定合适值的公式。 一般原理是、当您增加 SW 和 BOOT 引脚之间的电阻值时、开关压摆率会变慢。 我们不建议使用大于10欧姆的电阻器、因为压摆率明显较慢会对转换器效率产生不利影响。
我最好的建议是在1欧姆至10欧姆范围内使用几个不同的电阻器值来执行 EMI 测试、并比较结果。
此致、
加勒特