This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:推荐用于高功率电池组?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25792, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278135/tps65987d-recommended-for-high-power-battery-bank

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ25731、BQ25792

您好!

我们正在考虑构建一个功率更高的单端口 USBC PD 电池组、该电池组可以通过其单类型 C 连接支持高达100W 的灌电流和拉电流配置。

理想情况下、我们会将其与 BQ 充电芯片配对、用于 USB OTG 和电池充电。

是否推荐为此类产品使用 TPS65987D、以及是否可以将其轻松配置为与 BQ 充电芯片搭配使用?

如果不是、是否会推荐使用其他芯片/架构?

纳特