This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:我们是否有适用于输入电压54V、输出电压12V 和输出电流6A 的参考设计

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287693/lm51561-do-we-have-reference-design-for-vin-54v-vout-12v-and-iout-6a

器件型号:LM51561

大家好、

我们是否具有此案例的参考设计? 您对72W 输出有任何疑问吗?

我认为、我 需要在偏置引脚处有一个钳位电路、而次级侧使用自驱动同步 MOSFET。

谢谢。

莱奥