当我读回 cc 增益原始值时、我得到的是 0x40649249 (int 1080332873)
Battery Management Studio 显示电阻为1.040毫欧、如果我使用公式、我将得到下方的十进制值
1.040 = 3.714528 / DF
DF = 3.571661538461538
如果我将 3.571661538461538放入我的 dec2flash python 函数中、我将获得 1080333850、这非常接近1080332873。
问题是我需要读回这些值并转换为十进制。
我发现了随附文件"5008.how EVSW 显示原始数据 V1.03.pdf"、但其中的数学运算不正确。 如果0x40是数学的指数部分、那么我会得到64 - 125 - 24 =-85、2^-85是非常小的数字。