This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:输出电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286672/tps61299-output-voltage

器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件:TPS61099

数据表提到了该升压转换器的最小输出电压为1.8V、是否可以获得1.6V 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garg,

    抱歉、1.6V 输出是无法实现的。 您可以尝试 TPS61099获得1.6V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    对于099和299、都存在  如果输出电压不够高、内部电路无法获得足够功率的问题。 请问您的应用和要求如何、以便我为您推荐升压+ LDO 等其他解决方案?

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Travis

    我们的设计受到严重的空间限制、因此不想添加 LDO。 我们正在使用纽扣电池(~1.2V)为 IC 加电(需要~1.6V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    抱歉、我们目前没有此类产品。 我将把这个线程重新分配给 PIMC 团队、看看他们是否具有内部 LDO 升压功能。

    此外、我想知道 IC 需要1.6V 的电压、以便我们将来可以为您的设计提供此类产品。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    很遗憾、PMIC 线路没有此类器件。 通常、我们的器件至少有三个稳压器、它们通常是降压稳压器。 此外、我们没有低输入电压器件、器件通常支持低至2.8V。我们拥有的一个较小器件的封装尺寸为4.5mm x 5mm (而 TPS61299的封装尺寸为1.2mm x 0.8mm)。

    此致、

    Niko