请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61020 尊敬的支持团队:
我对电感器选择有疑问。
如果我使用数据表中的计算方法计算电感器、输入电压和负载将会波动、因此计算结果有很宽的10μH 范围到100μH 范围。
VIN = 2.5~5.4V
VOUT = 5.5V
IOUT = 50mA~520mA
MODE = FPWM
由于我很长时间使用50mA 转70mA、所以我会使用47μH。
虽然超出了建议的规格值、但有什么问题吗?
此致、
DICE-K