This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2622:LM2622设计检查

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287540/lm2622-lm2622-design-check

器件型号:LM2622

尊敬的 TI:

我们有一个使用 LM2622的设计。 使用电池将功率等级从3.8V 升压至8V。

1.使用 1.25 MHz 应用程序、L = 4.7uF_1.9A

RFB1 = 75K Ω、RFB2 = 10K Ω

3. RC = 56K Ω、Cc = 2.2nF

请提供您的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rence:

    以下是我的评论供您参考:

    1. 原理图中无输出电容、建议使用22uF Cout;
    2.  对于8V 的输出电压、RFB1/RFB2的比率不正确。 您可以使用 RFB1 = 160k Ω、RFB2 = 30k Ω;
    3. 您可以更方便地参考数据表中的原理图:

    此致