This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:原理图检查

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TVS2200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286729/tusb544-schematic-check

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TPS65987TVS2200

您好

您能帮我们检查一下 TUSB544原理图和任何需要调整的地方吗,谢谢


e2e.ti.com/.../TPS65987_2B00_TUSB544.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仔细检查并确保 ESD 元件 ICMEF052P120MFR 适用。 否则、原理图的 TUSB544部分看起来正常。

    我将要求 PD 团队检查 TPS65987。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期五之前提供反馈。 能否了解一下有关此设计应用的背景信息?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C266 -更改为4.7uF 电容器

    C273/C274 -我们推荐10uF。 删除其中一个

    C267-C272 -我们建议拉电流为47uF (最大值120uF)、灌电流为10uF

    VBUS1/VBUS2 -在引脚附近添加 TVS2200或肖特基二极管

    I2C1 SCL/SDA 看起来通过1P8S 和 LDO_3V3上拉至1.8V。 请检查。 应从 LDO_3V3上拉至3.3V

    未使用的接地 GPIO (GPIO16/GPIO17)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 的当前使用情况是为 SOC 保留该电压。 SOC 电平为1.8V。 我可以直接连接吗? 它仍必须上拉至 LDO_3V3、然后转换为1.8V 并连接到 SOC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然必须上拉至 LDO_3V3,然后转换为1.8V 并连接到 SOC

    建议使用这种方法来实现它。

    另一种方法是采用 LDO_3V3并使用 LDO 转换为1.8V。 然后、您可以将 TPS65987 I2C 线路连接到1.8V 上拉电阻。 但是、这也需要更改 TPS65987的配置。

    主要目标始终是确保进出 PD 的 I2C 线路由 LDO_3V3供电、以避免 PD 无法与其他器件通信的任何情况。