This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288503/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!  

我已通过菊花链通信连接5-6从板。  每个从板中还有一个微控制器、通过 I2C 通信与 CO2和湿度传感器进行通信。 我还将 Micro CONTROL 的 UART 端口与 BQ79616的 UART 端口(上拉至 CVDD)连接在一起。  因此、我们已经通过菊花链接收到电芯电压、电芯温度、汇流条电流等数据。

问题1: BQ79616如何通过 UART 从微控制器接收 CO2和湿度数据
问题2. BQ79616如何   通过菊花链通信将这些 CO2和湿度数据传输到桥接 IC
问题3: 如何主 MCU 通过 SPI 通信从桥式 IC 接收关于二氧化碳和湿度的数据

请告诉我。

/resized-image/__size/320x138/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1699175720309v6.png

谢谢。

莫努·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monu:

    BQ79616具有可配置为模拟或数字输入的 GPIO 引脚。 模拟数据存储在 GPIOx_HI 和 GPIOx_LO 中。 数字 GPIO 读数通过 GPIO_STAT 进行。 这些引脚的额定电压高达5伏、推荐的5mA 电流消耗。

    要接收此数据、微控制器可根据所需数据为上面列出的 BQ79616寄存器向桥接器发出读取命令。

    若要传输该数据、一般路径为:

    MCU 将命令发送到600或616基础器件->基础器件将通过菊花链通信向堆栈顶部发送此命令->堆栈顶部将响应帧发送回菊花链、其中要求 IC 提供其 数据将随附他们的答复。  

    要将 BQ79616配置为 SPI、应使用 GPIO 引脚4至7。 第 9.3.6.1.7节 SPI 主器件描述了此过程。

    此致、

    大卫