This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:故障信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282646/tps2557-fault-signal

器件型号:TPS2557

您好!

我们想将 TPS2557用于我们的应用、因为该器件非常适合。 我的问题是、是否必须使用故障信号? 我们实际上并不需要它、因此我们可以忽略该引脚并使其保持断开状态吗? 我在数据表中找不到此信息。

第二个问题是、我们想使用 ATTiny 芯片控制 TPS2557、那么我们可以将 ATTiny 的 GPIO 直接连接到 TPS2557的 EN 引脚吗?

谢谢!

此致

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1、可以、如果您不需要使用 FAULT 引脚、则可以将其确切地悬空、因为这是一种开漏结构、所以没关系。

    2、是的、您可以使用 GPIO 控制 EN 引脚、直接将其组合、但要确保在 EN 引脚中具有原始的下拉结构、当您想要使用 GPIO 启用它时、只需将其上拉即可。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    感谢您的快速回答、但请回答2。 我不知道我是否正确地站了起来。 我可以直接连接而不需要任何其他部分、我只需将 GPIO 编程为输出、并通过代码将输出设置为高电平。 这是你的意思吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉让你混淆了、是的、你可以直接将 GPIO 连接到 EN、我的意思是、你需要确保 EN 引脚具有强下拉、然后才能使用 GPIO 启用它、 您可以预留一个 EN 下拉电阻来实现它、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    谢谢! 现在很清楚。  你怎么看,10k 就够了?

    我有额外的2个问题,希望你可以回答它,然后一切都是明确的,我承诺;)

    未定义位于 OUT 引脚上的补偿器 OUT。 您建议哪种补偿器? 我们需要在插座上使用5V 和5A。 开发板限制为1A、使用150uF……

    数据表中的是 PowerPAD"内部连接至 GND"。 用于为连接到电路板走线的器件散热。" 那么在芯片下方有铜是否足够、或者我们是否应该用铜填充整个 PCB 以确保热传递?

    谢谢你,你是一个伟大的帮助我!

    此致

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    别担心,我很高兴,我可以解决你的困惑。

    1、对于 EN 下拉电阻、我认为10千欧应该足够。

    2、对于补偿器输出、您是指 OUT 引脚的电容器? 对吧? 建议使用一个0.1nF、一个150uF 就足够了。

    3、对于 PowerPAD 连接、您可以在芯片下方添加铜、然后将该铜连接到整个接地端、这样您将获得非常好的热性能。

    如果您仍有任何问题、请随时告诉我、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    非常感谢! 现在一切都很清楚! 对我帮助很大!

    此致

    帕特里克