您好、TI 专家!
在我们的设计中、在正常上电序列开始之前、向 EN 引脚施加了一个无法控制的高电平脉冲(3.3V)。
脉冲宽度约为~10ns。 TPS7A8300 EN 引脚内是否有可过滤此脉冲的抗尖峰脉冲滤波器? 该脉冲 是否会触发 TPS7A830运行?
谢谢
新生儿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Neo:
根据数据表的第8.1.1.1节"启用(EN)和欠压锁定(UVLO)"仅当 EN 和 UVLO 都高于相应的电压阈值时、TPS7A8300才会亮起。" 这意味着 VEN、VIN 和 VBIAS (如果使用)必须高于各自的 UVLO 阈值、器件才能启用。
为了确定此3.3V 脉冲是否会使 TPS7A830启用、您能帮忙发送一个显示 TPS7A8300和周围连接的原理图吗? 需要特别注意的是使用 BIAS 引脚以及 IN 和 EN 引脚连接在一起或单独提供。
我还将与我的团队并联检查是否存在任何类型的抗尖峰脉冲滤波器、这些滤波器可能会导致 EN 引脚上3.3V 的~10ns 脉冲被滤除。
此致、
凯尔西
尊敬的 Neo:
谢谢发送! 我已经和我们的设计团队核实、他们的反馈是、如果 EN 引脚上的3.3V 脉冲仅为~10ns、器件将没有时间在脉冲结束前开始调节。 无论 VIN 和 VEN 电压是否都超过各自的 UVLO 阈值、都是如此。 因此、预计脉冲不会触发 TPS7A8300运行。
我还审阅了原理图、一切看起来都很好。 如果不使用 BIAS 引脚功能、您可以根据需要采取的一项措施是移除 BIAS 引脚上的电容器、因为这不会影响器件的功能。 如果不使用 BIAS、BIAS 可保持悬空。 我认为"无"标记可能表示此电容器不会安装、但我想在以防万一的情况下提及此电容器。
此致、
凯尔西