This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A595:施加电源时芯片出现故障(5V VCC 和逻辑线路)

Guru**** 2543750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276974/tpic6a595-chip-fails-when-power-applied-5v-vcc-and-logic-lines

器件型号:TPIC6A595

我有一种奇怪的情况、在 PCB 上是这些 TPIC6A595 (TPIC)中的4个、tpic 的每个输出都连接到一个继电器、然后连接到12V

PGND 和 LGND 全部连接到公共 GND、VCC 连接到一个子板、该子板具有控制这些子板的微控制器、并为 TPIC 提供5V 电源

当插入子板(或拔下子板)电源时、TPIC 的输出(漏极)上的继电器线圈具有12v 电压
并失败。 唯一通向子板的线路是 VCC 和逻辑电路(Serin、SRCLK、RCK、SRCLR)  

当子板被连接时、5V 和这些逻辑线被连接至主板上的 TPIC

输出永远不会打开、因为您甚至在使用它们之前就会发生故障

(是的、可以关闭电源、但我不能保证客户会这样做)

进行一些测试、以使 TPIC 上的5V 电压(VCC)始终保持不变、即使模块(子板)断开也是如此。

如果有任何需要、主板上的 G 逻辑引脚(ENABLE)将接地。

那么、将5V (VCC)应用到 TPIC、是不是导致了该问题?

当芯片发生故障时、它不仅输出不起作用、也不会将 ser-in 传递到 ser-out、因此是发生故障的整个逻辑

谢谢

米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家在公众假期外出。 请等待她的回来。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:  

    感谢您的耐心等待。

    对于此器件、Vcc 的建议工作范围为4.5~5.5V。

     

    您是否能够捕获这些电压波形、包括 VCC 、串行器/解串器、SRCLK、RCK、 SRCLR、X 漏极...?  

    请仔细检查并展示(或描述)这些器件的完整连接、我们将不胜感激。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、VCC 为5V

    并进行测试时、只要始终施加 VCC、芯片就不会失效

    我可以向您展示原理图、但一切都很完美、除非使用有源电源移除/重新安装子板

    而电源工作的情况是、TPIC 的输出在继电器线圈上具有12v 的电压

    此设计已使用多年、仅当电路分开、将 TPIC 与继电器一起放在主板上时

    电路的其余部分位于子板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    从您的描述来看、我认为这个问题可能是由子板和主板之间的连接、或者是子板的信号造成的。

    让我重新整理一下目前的情况,并与你确认一些问题。

    1) 1)您是否是说您在没有子板的情况下进行测试、当施加5V 的 Vcc 时、芯片没有出现故障。

    如何控制其他信号?  TPIC6A595需要通过输入数据进行控制。  

    2) 2)您是否检查了子板的这些信号、这些控制逻辑是什么?  这两个电路板是如何连接的?

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所解释的那样,子板包含微型(Atmel atmega328p),它使用 SPI 端口直接连接到 TPIC IC
    这里没什么特别的 子板还包含5V VCC 电源... 在插入子板时... 芯片失效

    做了测试、在主板上做了一个5V 的小电源、刚刚连接到 TPIC 的 VCC 引脚、一切似乎正常。

    拔下并插入子板时、没有故障、因此 VCC 引脚似乎必须始终供电。

    我当时想可能发生了一些损坏、因为当 VCC 引脚上没有电压时、IC 会尝试 通过其输出通过电源为其逻辑上电... 不应该,但有什么东西在杀了 ICS

    我将尝试为您提供原理图... 但它是如此简单……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是简化版原理图、

    微控制器和子板上的5V 电源

    主板具有 TPIC IC、其输出连接到连接到12V 直流的继电器

    e2e.ti.com/.../8233.simplified-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家的分享、非常感谢大家提供主板原理图、希望大家都能了解到所有的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:  

    此器件由串行输入信号控制、而不是由 SPI 接口控制。

    您刚才提到、当5V 电源打开时、一切似乎都正常、您的意思是"正常"? 延迟可以起作用? 尤其是我的问题与您的控制信号有关。 我希望您能提供一些详细信息并捕获波形...

    "我当时想可能发生了一些损坏、因为当 VCC 引脚上没有电压时、IC 会尝试通过其输出通过电源为其逻辑上电..."

    关于您的问题、它也与输出连接有关、您能否捕获电压波形? 或者、您可以更改为新的 IC、以查看情况是否相同。

    Br、

    海利。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经销毁了价值50美元的 iprox IC、

    就像我说的、一切正常、没有问题... 我们控制继电器(输出)只是正常...  

    在通电的情况下移除/插入子板时、芯片会发生故障

    如果我们在 TPIC 上保持5V 的电压并插入/移除子板、TPIC 永远不会失败

    与逻辑线路上的信号无关。

    正如我说过的、输出连接到继电器、继电器的另一侧连接到12v (始终处于活动状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,主板的原理图不能提供,因为我没有访问... 我知道 TPIC 的输出只是简单地连接到12V 直流汽车继电器、线圈的另一侧为12V、线圈上有一个保护二极管...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让客户断开了1个 TPIC 的全部8个输出(现在电路板上只有1个)、因此连接的仅有接地端、VCC 引脚和逻辑引脚

    插入子板、IC 失败了。 当他重新连接输出时、他们不再控制连接的继电器、

    一个新的 IC 在里面,工作正常...

    问题:TPIC IC 上的 VCC 是否应该有旁路电容器? (它们不是在整个电路位于单板上时)、现在主板上的 TPIC 稍微远离5V 电源(位于子板上)、这可能导致故障
    当插入子板时(5V 来自 原理图中的 LM2937IMP5.0NOPB)

    这是非常昂贵的测试、因为这些 IC 每个超过3美元!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    对于 Vcc、建议运行条件为4.4~5.5V、不能超过 绝对最大额定值的7V。

    数据表的一些说明如下所示。 这意味着需要保证 Vcc 的工作电压低于额定电压。  

    如果客户未采取任何保护措施而只是插/拔连接器、则可能会轻松导致器件 Vcc 引脚过冲、尤其是布线较长时。

    请在 Vcc 引脚附近添加足够的电容器、以帮助滤除过冲和噪声。

    在我的理解中、主板的 Vcc 来自5V 子板、对吗? 客户可以 看到 Vcc 波形进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在原理图中看到5V 电源...

    他们很难采集波形、他们只能拿到万用表、当然、其中显示的是5V

    一切都按设计正常工作、只需将模块插入电源 LIVE ... 对我来说,这是毫无意义的。

    子板可以提供5V 可以正常工作的芯片坏了

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 是稳定条件下的电源电压、 但是、如果您插入带电源的子板、它很容易在瞬态条件下给器件引脚引入电压过冲和噪声、因此对于您的应用、我们建议客户在引脚附近添加足够的电容、尤其是对于 Vcc (最大额定值为7V、略高于5V)。 当引脚电压超过最大值时、该器件可能会损坏、因此客户必须保证该器件不仅可以在稳态下、还可以在瞬态状态下以规格范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为发生了这种情况。 电源(可在原理图中查看)不进行过冲

    此外、当 TPIC IC 与电源位于同一 PCB 上时... 整个东西都上电了... 从不发生芯片故障

    现在、在主板上 、我们向 VCC 引脚添加了.1uf 电容、插接模块后芯片便会死机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不建议在电源开启时进行插拔。 更好的序列是确保主板和子板之间的连接在上电之前稳定。  

    2.避免"热插拔",如果客户希望实现安全的热插拔,可以考虑增加专门的保护器件或组件(电子保险丝和热插拔控制器)。  电子保险丝和热插拔控制器| TI.com

    3.0.1uF 电容还不够、在我们其他 EVM 设计中 Vcc 引脚电容的典型值为4.7uF//0.1uF 在 一般应用中、客户可以在此基础上增加该值。 此外、滤波电容器应同时放置在主板和子板 TPIC 器件 Vcc 引脚上。   

    就我而言、关键点在于不要在通电的情况下进行插拔、也不要采取保护措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mitch:

    由于您在两个月内未回复、我将关闭此主题。

    如果您有其他问题、请随时发布新问题。

    Br、

    海利。