主题中讨论的其他器件: BQ25620
我已根据 Sematic (BQ25620EVM)设计了定制电路板并使用了相同的组件、但每当我尝试提供大于10V 的输入时、定制电路板跳闸并仅读取 i2c 连接、但"CHARGE_STAT 显示不在充电"、之后 bq25620芯片不再为电池充电 即使我将输入电压降低到3V-5V 也是如此。 当我使用 TI 的 Evolution 电路板(bq25620)进行同样的实验时、效果也不错。 那么、为什么它在定制电路板上给我带来困扰呢? 我还通过万用表检查了连接、没有发生短路。 尽快帮我解决此问题。