请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145EVM-HD-20A 主题中讨论的其他器件:LM5145、 LM5143、LM5148
尊敬的 供应商:
我们的项目中使用了 LM5145和 TPS272C45D、请查看下面的原理图。 打开和关闭 TPS272C45D 电源时、电源会发生5mA 电流变化。 在我们的测试中、TPS272C45D 的功耗为0.012W、其余功耗由 LM5145导致。 如何降低 LM5145的功耗? 我期待您的回复,谢谢!