This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:闪存写入时间的上限?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288402/ucd9081-upper-bound-on-flash-write-time

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9090

您好的专家

我有一个 关于 UCD9081和 UCD9090的问题。

该器件的预期最长闪存写入持续时间是多少? 在写入闪存所需的时间以及器件消耗的功率略高于正常操作的情况下、是否可以为该时间设置上限?

谢谢!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    UCD9090的相关信息将在另一主题中进行介绍。

    对于 UCD9081、对一个字进行编程的典型时间是35个时钟闪存时序发生器频率(范围为257KHz 至476KHz)。

    如前所述、它是最大7mA。

    此致

    颐和