This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792原理图审核请求

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280833/bq25792-bq25792-schematic-review-request

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好,先生

 帮助我们查看我们 的原理图、我们正在使用 TPS25750+BQ25792解决方案。

我们在此应用中刚刚使用了纯灌电流操作、 对于 TPS25750+BQ25792解决方案、有什么需要注意的地方吗?

如果有任何潜在问题、请告知我们。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stathum:

    充电器原理图看起来不错。  我将转至 PI 组、以便他们可以查看 TPS25750原理图。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stathum、

    我将查看 TPS25750部分、希望在星期三之前给您一个答复

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stathum:

    一些评论和问题。

    原理图更改:

    • 可选
      • 如果仅为功率接收器供电、则可以将 PP5V 引脚接地
      • 未使用的 GPIO 可以接地。 我们建议通过100k Ω 电阻器将其接地、尤其是当您以后可能需要它们进行调试时
      • 对于第一个版本、我们建议在 LDO3V3上对 ADCIN 引脚使用电阻分压器。 除非您完全确定电流配置、否则使用分压器将提供更大的灵活性、
    • 需要改变
      • VBUS 最大为10uF、您目前有20uF
      • 建议在 Type-C 连接器的每个 VBUS 引脚上使用10nF 电容器(CN1、共4个)
      • CC 电容应是220pF 且有保护、或330pF 无保护
      • 为连接 I2C1的0欧姆进行 NC、并填充 PD_M_Sxx 的0欧姆

    Question:

    • VCPU 上的电压是多少?
    • U3的计划是什么? 似乎您在连接器和 PD 控制器之间放置了一个附加的电源开关? 为什么是有原因的吗?
    • 您能提供一张系统的方框图吗?
    • U2在您的系统中有什么用途?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    请参考以下反馈。

    我们将遵循您的可选建议和需要更改的建议、并在稍后为您更新原理图。

    更多信息。

    vCPU 电压为3.3V

    2.我们知道 TPS25750S 不具有过流保护功能,因此我们将 Q3放在那里。

    3、基于这个原因我们要移除 Q1和 Q2、请按如下方式参考我们的电源树。

    A: 我们希望使用 GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 的信号、当 GATE_VBUS 或 GATE_VSYS 信号处于高电平时、让 TPS25750S GPIO_0或 GPIO_1输出高电平、为处理器生成 int 信号、然后让处理器开启 TPS259460 (将 nVUSBC_EN 设置为高电平)

    B. 是否可以进行上述处理?

    4.这与 U3的原因相同、我们希望在 PD_VSYS 电源路径上提供 OVP 和 OCP 保护。

    请告知我们您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    3ab。

    是的、您应该能够移除 Q1和 Q2、而只使用 TPS259460。  

    您为什么要将信号发送到处理器、然后发送到25750、而不仅仅是直接连接它们、这是有原因的?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    如您所述、我们无法实现 GPIO。 相反、我们建议使用类似于以下电路的电路来驱动负载开关使能引脚。 请注意、TPS25750上的 VSYS 应接地。

    谢谢。此致、

    克里斯