This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250RGET 300MHz EMI

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287372/bq24250-bq24250rget-300mhz-emi

器件型号:BQ24250

您好!

我们正在研究如何减少充电时产生的300MHz EMI。

之前的相关服务工单中建议在 SW 输出和 BOOT 引脚之间添加一个与电容器串联的电阻器。 建议在   C1上串联一个1-10欧姆电阻器来延长 SW 上升时间。 有人知道如何计算该值吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、  

    您链接的相关票证的所有建议仍然是降低您观察的300MHz EMI 的有效方法。  

    我没有为您的系统提供确定合适值的公式。 一般原理是、当您增加 SW 和 BOOT 引脚之间的电阻值时、开关压摆率会变慢。 我们不建议使用大于10欧姆的电阻器、因为压摆率明显较慢会对转换器效率产生不利影响。  

    我最好的建议是在1欧姆至10欧姆范围内使用几个不同的电阻器值来执行 EMI 测试、并比较结果。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、我们 在 C805和 SW 之间尝试了1R、2R、5R1和10R)、但没有得到任何帮助。 我们将研究如何降低300MHz EMI。 请关闭此 TT。

    Brad.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、  

    好了、我会关闭这个线程。 我建议尝试使用链接主题中提到的其他建议之一或多个建议的组合、以帮助降低观察到的 EMI。  

    此致、

    加勒特