This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:稳压器输出和 FB 引脚之间的二极管位置?

Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287710/tps62933-diode-placement-between-regulator-output-and-fb-pin

器件型号:TPS62933

大家好!

我们将对能够从2个电源接收其5V 电源的器件进行原型设计演示几个版本。 稳压器输出 TPS62933的电压为5V 或 USB 的电压为5V。

当关断 MOSFET 的稳压器输出提供5V 电压时、会向 MOSFET Q6的栅极施加电压。 这可防止 USB 向系统馈送5V 电压。 D2还会阻止稳压器通过 Q6向 USB 供电。

在以前的版本中、我们犯了一个错误、即没有放置二极管'D5'、 因此、当没有来自稳压器的电源(仅 USB 电源)时、USB 提供的电压也将达到 Q6的栅极、尝试关闭 MOSFET、从而产生大约3.7V 的连续系统电压。 我们还在数据表中注意到了该警告"不要让输出电压超过输入电压、也不要 低于 接地值"、因此 D5将在随附的原理图中用于各种用途。

当该器件仅由 USB 供电时、D5会阻止对 Q6栅极施加 USB 电压。

当未向 U26 (稳压器 TPS62933)的输入端施加电压时、D5将防止向该稳压器的输出端施加 USB 电压。

FB 分压电阻器连接到 D5之后的输出端、以确保在 D5上发生压降后稳压器提供5V 电压。 如果我们在 D5之前放置 FB 分压电阻、那么稳压器将在 D5之前提供5V、系统将获得5V 电压、减去 D5两端的压降。

请提供以下建议、具体而言、本设计是否支持稳压器 TPS62933的安全运行:

1.在二极管 D5后面放置 FB 分压器可确保提供给系统的电压保持5V。

2.如果在二极管 D5之后放置 FB 分压器,当没有到稳压器的输入电压但有 USB 5V 时,FB 引脚会受到损坏。 (SW'输出引脚由 D5保护、但 FB 通过分压电阻"RFBT1"暴露在 USB 5V 下

请查看随附的与这些问题相关的原理图。 如果您需要有关这些问题的任何进一步信息或说明、请告诉我。

非常感谢、

韦斯利

e2e.ti.com/.../Query_5F00_SCH_5F00_5V-Power-Selector_5F00_2023_2D00_11_2D00_02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wesley:

    感谢您的联系。 我会查看您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wesley:

    我复查了您的原理图。 以下是我的评论。

    1. 这是我关注的一个应用。 当有 USB_5V 且没有输入62933时、62933 将在 FB 引脚上获得~0.6V 的电压。 然后62933 Vin 上电、如果 FB 电压大于目标0.6V、62933可能不会产生脉冲、因此62933不进行开关、也不会为系统供电、仍然是 USB_5V 来为系统供电、没问题吧?

    为了避免这种情况、您是否可以将 D5放置在 RFB 之后的位置、如下所示?  

    2.我们的 FB 引脚绝对最大电压为6V、 当你向输出增加~5V 时、我没有看到 FB 引脚的大问题。  反馈电阻上的电压、则 FB 电压将远低于6V abs。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您发送编修。 我相信您的回答清晰明了。

    我们将仅将 USB 电源用于初始编程和设置。 感谢您确认在向62933 VIN 施加电压时 FB 引脚不会发生损坏。

    我们希望在 RFBT1之前保留二极管(D5)、以确保在正常运行期间计算压降(0.55V)-确保系统工作在5V 电压而非4.45V 电压下。

    根据您的建议、如果 FB 大于0.6V、62933可能不会产生脉冲、因此我们会在必要时首先通过添加 USB 为62933供电。 如前所述、一旦对 PCB 进行编程、我们应该根本不需要经常使用 USB。

    非常感谢、

    韦斯利