This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:用于隔离器的片上稳压器?

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285906/tps274c65-on-chip-regulator-for-isolator

器件型号:TPS274C65
主题中讨论的其他器件:ISO7741

您好、TI 团队

产品说明书未提及芯片 VDD 部分在运行模式下的功耗。

是否可以使用 TPS274C65 3.3V 稳压器为 ISO7741 (约5mA)供电?

非常感谢、此致、

-Urs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urs:  

    内部稳压器可提供高达20mA 的电流。  

    由于 ISO7741的功耗小于该值、因此 TPS274C65 VDD 引脚可用于为隔离器供电。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    请根据有源模式下的 VDD 电流消耗更新数据表。

    谢谢、此致、

    -Urs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urs:  

    我们将努力在数据表中更清楚地说明这一点。  

    与此同时、您可以参考数据表电气特性部分的测试条件、查看我们的测试20mA。  

    此致、  

    伊丽莎白