This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:BATFET 体二极管朝向哪个方向?

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288376/bq24195l-which-direction-does-batfet-body-diode-face

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件:BQ24195

您好!

BQ24195的方框图对 Q4 BATFET 的 MOS 类型以及其体二极管指向哪个方向尚不清楚? 禁用 BATFET 时、我是否应该期望 VSYS 变为0V?

谢谢。此致、
克雷格 Q4 BATFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    功能方框图展示了器件行为的概念、但不一定直接反映器件内部及其工作方式。 如果 BATFET 被禁用、SYS 的电压也许取决于 VIN 的存在。 如果不存在 VIN、则 SYS 将为低电平。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳