This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:低输出电流时的输出噪声(10uA 至200uA)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, LM334, BQ25504, TPS61094, TPS61299, TPS7A02, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285975/tps61094-output-noise-at-low-output-current-10ua-to-200ua

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件:TLV7031LM334BQ25504TPS61299、TPS7A02TPS7A03

你(们)好!

我正在从事使用 TPS61094将 BQ25504的输出调节到4.5V 的设计、以消除 MPPT 的影响。 TPS61094装有 LM334、且电流设置为10uA。 TPS61094的输出也用作 TLV7031比较器的电源。 比较器电源上的噪声正在我的系统中引起时序错误。 我想将输出噪声从50mV P-P 降低到小于10mV P-P、并且我考虑了以下几点:  

-添加一个 LDO (这将影响我的系统的整体效率并增加我的 BOM 成本)
-添加第二阶段输出滤波器(不确定如何去这个选项)
-增加铁氧体磁珠以降低高频噪声

该系统由射频/直流转换器供电、保持高效率非常重要

期待很快收到您的回复

谢谢。

马哈穆德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    您可以试用我们的全新器件 TPS61299、它是超低 Iq 和低纹波升压器件。 轻载条件下的纹波比 TPS61094小得多。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    感谢您及时回复我。 尽管 TPS61299确实具有较低的纹波、但在轻负载下的效率低约5到8%。 此外、它似乎在任何正常供应商中都没有库存。 我看了一下在输出端放置 TPS7A02、但它没有4.5V 选项。 我可以取消为 TPS7A02提供额外的1uA 电流。 如果将 TPS61094的输出设置为5V、我是否能够从 TPS7A02获得4.5V 的电压?

    谢谢。

    马哈穆德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoun:

    根据 TPS7A02 d/s 可知、 有4.5V 电压选项、但我不确定、因为我不是 LDO 器件专家。 我将邀请 LDO 团队帮忙解决您的问题。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoun:

    您面临的难题是4.5V 并非稳压器的常见输出电压、这意味着您在许多情况下都需要一个可调节稳压器。  如果业务案例足够强大、我们可以创建该 LDO 的4.5V 版本、因为需要资源来创建更新的裸片、对其进行鉴定和发布。  您能否使用可生成5V 输出的 LDO?  如果是这样、TPS7A03是一个不错的选择。  如果您绝对必须具有4.5V 电压、则需要对噪声和/或静态电流消耗做出妥协。  

    谢谢。

    斯蒂芬