This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:功率计算| TPS65265RHB |

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276017/tps65265-power-calculation-tps65265rhb

器件型号:TPS65265

您好!

 TPS65265RHB 的 Buck1、其最大连续电流容量为 5安 提供给 DDR 和处理器 1.1V 的电源

其中、

   DDR 获取4.4A 的运行突发电流

   处理器耗时2.7A (典型值)

     因此、总计4.4+2.7 = 7.1A

   并使用"2.2uH±20% 12.9A 15.07mE"电感器  

在上述情况下是否可以使用此切换开关来操作它?

数据表中为您提供参考、

1.

    

2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix!

    Lucia 是在中国的国家假期,将在10月6后给你回复.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您的联系!

    从上表中可以看到:Buck1峰值电感器电流限制最小值为6A、低侧拉电流限制最小值为5.3A、无法支持4.4+2.7=7.1A 的总电流。

    谢谢、如果有任何不清楚的地方、敬请告知。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们在一周内没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚