This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:TPS54201DDCR 是否支持4096个离散步长?

Guru**** 2503925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, LP5009, TPS923652, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287240/tps54201-does-tps54201ddcr-support-4096-discrete-steps

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件: LP5009TPS923652TPS923653

您好!

这是我的 LED 驱动器架构、

LP5009RUKR 为 TPS54201生成 PWM 信号、进而驱动 LED。 我的目标是通过4096个离散步长控制 PWM。

我的问题是、TPS54201是否可以接受4096个离散步长?

如果不是、您能建议我如何实现4096个步骤吗?

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    可以。 TPS54201的 PWM 引脚可接受 LP5009发出的步长为29kHz PWM 信号、其中步长为4096。

    但是、您需要在 LP5009的 OUTx 引脚处连接上拉电阻器、以便它可以为 TPS54201的 PWM 引脚产生电压电平、我在上图中没有看到任何该电阻器。

    我是否能够理解您的 TPS54201的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我们将在 LP5009的 OUT 引脚处放置上拉电阻。 请参考下面的照片。

    TPS54201的电压为

    输入:5V

    VF 系列:8V

    IF:1A

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    TPS54201是一款降压 LED 驱动器、无法在 VF_LED > Vin 条件下工作。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    谢谢您的提醒。

    我们将找到另一个驱动程序,它具有升压功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    不用客气。   如果可能、您能向我展示您的 LED 的 I-V 曲线吗? 我想知道当 LED 电流很小时、串联 Vf 是否会低于输入电压、您可能需要一个降压/升压 LED 驱动器。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    这是 LED 的 I-V 曲线。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    您是否需要驱动四个此类串联 LED?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请推荐 IR LED 驱动器。
    这里是条件、
    输入电压:5V
    VF 系列:6V~8V
    如果:100mA~1000mA

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    我的理解是、您需要驱动4个串联的此类 LED。 我是对吗?

    如果是这种情况、我建议您在降压/升压连接中使用 TPS923652/TPS923653。 正常的升压 LED 驱动器不适合您的应用、因为 LED 电压有可能会低于 输入电压。 (例如、如果在这种情况下使用 TPS923652/3进行升压连接、则输入电压、电感器、肖特基二极管、感应电阻和 LED 将存在漏电流。)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、回答正确。 我使用4个串联的 LED。

    感谢您的建议、我会考虑使用 TPS923652/3。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    周老师