This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:复位释放问题

Guru**** 2404045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283251/tps3703-q1-issue-with-reset-release

器件型号:TPS3703-Q1

您好!

为理解这一问题而请求的支持。

我们 在设计中采用了 TPS3703B4250DSERQ1芯片。 在测试电路板时、我们遇到了复位没有释放的问题。 5V 电源线路稳定。

设计参数:

5V0_PREREG_SOM2:测量值为5V

SOM2_5V (在该线路上连续测量5V) Manual_Reset

SOM2_PWR_EN:测得0V ->此处为预期5V、但芯片正在拉低信号(即使在移除 R84后也是如此)。

想知道这里的问题可能是什么。 可能是定时问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinidhi:

    您能否提供检测引脚节点 SOM2_PWR_EN 和 MR 的示波器屏幕截图?

    这应该有助于进行故障排除。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinidhi:

    根据您提供的图像、Vsense 电压看起来 位于欠压检测窗口的下边缘。 根据器件 PN、它具有4%的窗口容差、过压阈值为2.6V、欠压阈值为2.4V。 出于测试目的、您是否可以将 R75切换到9.5k Ω 电阻器以略微提高 Vsense 电压。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您怀疑 Vsense 引脚存在问题、因此我将 Vsense 引脚上的电压从0V 变为5V。 复位在~810mV 时触发、供应商安装了错误器件。

    安装的器件是 TPS3703A4085DSERQ1。