This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:VEE 电压调节

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, UCC14140-Q1, UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288193/ucc14240-q1-com-vee-voltage-regulation

器件型号:UCC14240-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC25800UCC14140-Q1UCC25800-Q1

您好!

UCC14240-Q1器件使用双开关"类似平衡器"的拓扑来调节 COM - VEE 电压(UCC14240-Q1数据表中的图7-2)。

TI 是否有器件集成了这种稳压器以用作分离轨电源的独立稳压器(功率能力高于 UCC14240-Q1输出)?

可以将一个用例作为偏置电源 与 UCC25800结合使用的次级侧稳压器(用于高功率应用)。

此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    UCC14240-Q1的 RLIM 功能与您描述的"类似平衡器"的拓扑类似。 但是、必须认识到有两个反馈环路、每个环路都用于调节输出电压。 RLIM 有助于在分相电容器输出之间保持电荷平衡、并且根据知道输出电压(FBVDD、FBVEE)何时偏离其设定的调节点的 RLIM 成功工作。 RLIM 的响应方式是提供流入/流出电容分压器中点的灌电流、以补偿不平衡。

    在其现有架构中、无法向 UCC25800添加此功能、因为该器件是开环运行的。 等效的 RLIM 函数需要通过知道设定的调节点来具有基准。 对于 UCC25800、我们选择的变压器匝数比应确保在应用的任何后置稳压之后提供足够的电压裕量。 如果使用分相式电容器输出,则选择的电容器值应使 C1*V1=C2*V2。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我的意思更多的是一个独立的复合器件、它位于额外的稳压器(例如 LDO)之后的次级侧。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    明白-即使是独立器件、之前的注释/问题也与您所描述的相同。 独立器件需要了解输出电压轨应位于何处、这与电压轨是经过调节(如 UCC14140-Q1)还是未经调节(如 UCC25800-Q1)无关。

    TI 的产品系列中目前没有这样的器件。 下次我们齐聚一堂、讨论新产品创意时、我将提一下您的建议。 感谢您为 TI E2E 论坛所做的贡献。

    此致、

    史蒂夫