This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:内部振荡器稳定的时间是多少?

Guru**** 2521140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285632/tps62140a-how-much-is-the-time-for-internal-oscillator-stable

器件型号:TPS62140A

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS62170A 用于其下一个产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  
内部振荡器稳定的时间是多少?  
虽然他们想知道,但他们还是找不到。

问题2.
器件数据表显示"当 EN 设置为开始器件运行时、器件在经过一段延迟后
中的说明50 µs、VOUT 以通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器控制的斜率上升。"
内部振荡器开关是否在这个50us 内变得稳定?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    1.您指的是哪种振荡器? 此器件类似于 COT 控制、它没有保持开关频率的内部时钟。

    2.与 Q1相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai、Zixu:

    非常感谢您的答复。
    我可以问您以下其他问题吗?

    问题1:
    当 EN 引脚连接到 VIN (PVIN 引脚和 AVIN 引脚)时、VIN  上电后器件何时开始开关?

    问题2.
    我询问 Q1、 在3V VIN 和12V VIN 下的开关启动时间是否不同?

    问题3:
    如果您的启动时序数据是在3V 和12V VIN 处、您能给我一下吗?  

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya!

    它与您的 VIN 斜升压摆率有关。 只有在 EN>IT 上升阈值且 VIN>IT 上升 UVLO 后、器件才会开始开关。

    因此、它与最终稳定的 VIN 值没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    非常感谢您的大力支持。

    我们很好地理解了!

    再次感谢大家、此致、
    和也。