This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:稳压器问题

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282354/lm2596-voltage-regulator-question

器件型号:LM2596

您好!

我的设计采用  LM2596S-ADJ 输出13.5Vdc、输出电流为300mA。 输入电压约为25Vdc

我们发现、在4个稳压器上、稳压器损坏、并且输出开始与输入相同。

Question:

  • 什么因素可能导致稳压器开始输出与输入相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您能否分享您已测量的波形、器件原理图和器件的 PCB 布局? 还请分享任何其他操作条件、如温度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 LM2596-ADJ 在正常工作期间的输出电压和温度表。

    最小值 最大值 平均
    第5单元 输出电压(V) 13.4 13.7 13.5
    温度(°C) 50 67 59.7

    原理图中的 LM2596-ADJ 区域片段:

    PCB 中的 LM2596-ADJ 区域片段:

    希望这对您有所帮助。

    一般来说、什么情况会导致稳压器的故障模式输出电压与输入电压相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    电气过载通常随输入电容器的放置和布局不当而发生。 对于此设计、您具有很小的陶瓷输入电容。 我建议将一个2.2uF 的陶瓷输入电容器与已经有的电解大容量电容器并联。 L1在返回环路中具有一个奇数位。 我们希望环路电感尽可能小、但您要在返回环路中放置一个分立式、相对较大的电感器、不建议这样做。

    在布局方面、陶瓷输入电容器远离 IC。 建议将输入电容尽可能靠近 IC 放置。 此外、二极管接地连接非常小。 我建议从二极管和 GND 焊盘直接向接地平面覆铜。  

    我还建议订购 EVM、并尝试从应用板复制您的问题。 这可以帮助您了解问题是否与原理图或布局不当有关: https://www.ti.com/tool/LM2596S-ADJEVM

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助和快速回复。

    我们将包括您提到的反馈和改进。

    问题:

    • 是否可以进行某种测量来确认建议的更改是否使设计更好?
    • 在元件级(不将其焊接到板上)、是否可以对稳压器进行测量以了解其是否是良好的稳压器? 例如测量输入和输出电阻。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    为了确认更改是否使设计更好、您可以测量您的预期性能以验证改进是否使您符合规格。 将这些板与其他板进行比较、了解差异。

    关于检查组件是否损坏、您需要将已知良好的稳压器与您认为损坏的正常电路板稳压器进行比较。 在同一电路板上测试元件最好(这需要焊接)、但您也可以使用 EVM 进行比较。 不过、如果不使用同一电路板、则会存在布局差异、从而可能对性能产生影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们有一段时间没有听到、我现在将关闭此主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题、或打开一个新主题。

    此致、