This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:在输出端添加电流限制电阻

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286763/tps61085-adding-current-limit-resistor-at-output

器件型号:TPS61085

您好!
我有一个基于 TPS61085芯片且可以正常工作的升压转换器、  
我想进行一些更改、以便设计能够按原样获得认证(本质安全)。

最重要的变化是限制输出端的电流、我计划将一个电阻器(尽可能小)与负载串联(见所附图片)来实现该目的
输出电压设置为12V、我将 drow 的最大电流为0.3A、

当电流在该电阻器上流动时、电阻器上会出现功率下降、负载得到的电压将小于我需要的电压、  
为了解决这一问题、我想在该电阻器之后连接反馈引脚、


这样可行吗?  
系统将如何 对高电流变化做出反应?
是否还有其他好主意让系统获得批准?

谢谢
沙米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamir、

    不建议在开关环路中添加电阻器(低侧 MOS、二极管、输出电容器)。

    开关环路至关重要、添加电阻器(电感器)会导致更高的尖峰和不良性能。

    可在两个电容器之间添加电阻器。

     保持一个电容器靠近以尽可能减小开关环路会更安全。

    此外、最好检测电阻器上的持续电流。

    反馈电路可被连接至 任何您希望被调节的位置、例如 C385的顶部。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、  
    这是您推荐的设计吗?

    另外、"检测电阻器上的连续电流会更好"这句话的意思是什么。 ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shamir、

    原理图就是我的意思。

    "最好检测电阻器上的连续电流。"

    当检测二极管的电流时、它是一个不连续的 三角波、可能难以测量平均值、并且需要进行滤波。

    当检测电容器后面的电流时、该电流是具有小纹波的连续电流、并且易于使用。

    此致

    费格斯