This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:线性充电器 IC 的散热注意事项

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286709/bq24090-thermal-consideration-on-the-linear-charger-ic

器件型号:BQ24090

尊敬的 TI 专家和专家:

 我们在这里有许多关于 BQ24090的热考虑的问题。 请耐心等待几分钟。

 Q1: RθJA 输入 热信息 耗散额定值 有两个不同的值、即71.2°C/W 和52°C/W。 它们之间有什么区别?

Q2:如果我问一个愚蠢的问题,请原谅我,因为下面的陈述 第12.3节

"由于锂离子和锂聚合物电池的充电曲线、最大功率耗散通常在
在电池电压处于最低时开始充电周期。 通常在快速充电开始后、电池组
电压会在前2分钟内上升到≉3.4V。 组装的热时间常数通常需要
加热几分钟后、在进行最大功率耗散计算时、3.4V 是一个很好的最低
使用电压。 "

我是否能够理解上述方法如下:因为预充电到快速充电的阈值约为2.6V。 压降为5V-2.6V = 2.4V。 然而、电池从2.6V 充电到3.4V 所需的时间通常在2分钟内。  考虑到热时间常数、我们应该改用5V-3.4V = 1.6V 来计算最大功率耗散、以便进行更精确的评估。 例如、对于270mA 充电电流、我们得到1.6V x 270mA = 0.432W、它乘以 RθJA 会导致温度上升。  如果我错了,请指出。

我们从哪里获得装配体的热时间常数? 请帮助指出。

Q3:有人能解释一下第二部分吗? IBAT 在这里是什么意思?(它类似于接地引脚电流吗?) Vout 和 VBAT 之间有什么关系(我们如何区分它们)?

提前感谢。 非常感谢您的帮助。 如有任何不明确之处、请指出。

此致、

远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    我正在回答你们的问题,明天我应该回答你们的问题。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,远辰

    Q1 - 这两个表是不同的测试板。 8.5是一个 传统电路板、JEDEC 高 K 电路板、而8.5是较新的测试方法、《IC 封装热指标》、SPRA953。   该值高度依赖于 PCB 结构、铜面积厚度、过孔、温度和其他因素。

    Q2 - 一般来说、器件上的压降越大、功率耗散越高、会开始快速充电。 在您的应用中、您描述的是从2.6V 范围快速转换到3.4V 范围、高于这个点的功率耗散更高。  我们确实有可用于评估您的应用的 EVM、 BQ24090EVM

    Q3 -公式(第29页的公式2)是可用于非电源路径(BQ24090)或电源路径器件(BQ2407X)的通用公式。  对于电源路径器件、我们有系统电流(IOUT)和电池电流(IBAT)。  而对于非电源路径器件、系统电流和电池电流是相同的(IOUT)。  由于等式0的第2部分上的所有项(在+号的右侧)、它只简化为等式的第1部分。  P =(输入电压-输出电压) X 输出电流