This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41012:变压器 MPN

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279934/pmp41012-transformer-mpn

器件型号:PMP41012

您能否分享 TI 参考设计 PMP41012中使用的变压器器件型号及其数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    我自己构建变压器、因此我没有它的器件型号。

    此致

    林达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    您是否有可以共享的变压器规格? NP、NS、LP、Ls、导线规等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磁芯和绕线管:EE20

    NP:80T、0.26mm

    NS:10T、0.6mm

    NAUX:10T、0.2mm

    低频:950uH

    三明治包装