请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3445 大家好!
我需要设计一个具有10个 LED (3.2V @ 20mA)的 TRIAC 可调光器件。 我当时想使用 LM3445、因为这似乎是一个很好的选择。
最终产品的要求如下:
- 与 UK-US-EU 电源(90 - 260 VAC、50 - 60 Hz)兼容
- 与大多数相位调光器兼容
- 安全
- 小-灯将固定在墙上插座中
LM3445是一个不错的选择还是最好搜索备选器件?
感谢您的支持。