This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:Ucc21750去饱和问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284293/ucc21750-q1-ucc21750-desat-issue

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

我想问一个有关 UCC21750Q1的问题:

在我们的应用中、UCC21750用于驱动 SiC FET。 我们使用了 德萨特 功能和配置的电路如下,我们也做了很多验证,但我们 目前面临着一个严重的问题:

FAULT 信号 (飞轮) 将被意外下拉至低电平并被锁存、除非从 RST/EN 收到复位信号、但同时我们还测试了 DESAT 信号、 弗德萨 但令人惊讶的是, Vdesat 总是低,没有被触发的迹象。 我们无法理解这种现象、它违反了规范中定义的逻辑。

UCC21750的 FLT 被拉低的机制是什么? 在什么情况下、FLT 信号会被主动拉至低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    按照设计、只有当 DESAT 引脚上的电压超过热限值(9V)的时间超过抗尖峰脉冲滤波器(140ns)时、FLT 引脚才应变为低电平。 如果 DESAT 引脚上的电压超过阈值的时间超过去毛刺滤波器的时间超过阈值、我们需要进一步调查是什么导致 FLT 信号变为低电平。

    Question:

    • 您的应用是什么?
    • 您是否有波形显示 FLT 引脚变为低电平而 DESAT 引脚电压保持低于阈值电压(9V)?
    • FLT 引脚是否仅在特定测试条件下变为低电平?
      • 我想了解发生这种情况的测试条件、以帮助调查根本原因。 越详细越好。
    • 同一电路板上的多个驱动器中是否会出现此问题? 此问题是否会出现在多个板上的相同驱动程序位置?
      • 我想知道这是随机的、是否发生在您系统中的多个驱动器上、或者问题是否存在某种模式、例如发生在多个电路板中的同一驱动器位置

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    您能分享您的工作电子邮件地址吗? 我可以分享更多的信息,希望能帮助我们分析这个问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    此外、博世的 TI 现场应用支持也通过一些内部论坛获得有关该问题的支持。 我将继续、关闭此主题、以便我们可以通过电子邮件继续进行此调查。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy:

    我想您已经通过电子邮件看到了我对该问题的详细描述、但我尚未收到 TI 专家的回复。 是否有任何最新的分析结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    我已经通过电子邮件将最新更新发送给您的 TI 现场应用工程支持。 我们通过电子邮件继续此对话。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否将此电子邮件分享给我的电子邮件,FAE 自上周以来没有回复任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy:

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    FAE 已经为我们预定了一个会议、在几个小时内就该问题进行讨论。 期待与您交谈。

    此致、

    安迪·罗布勒斯