This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:此芯片可在上电后安装第一个事务

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286588/lp55231-this-chip-nacks-the-very-first-transaction-after-the-powerup

器件型号:LP55231

您好!

我们电路板上的 LP55231芯片在上电后并不回复第一次 I2C 访问。   

我们的初始化序列如下:

  1. 打开电源
  2. 将 EN 引脚拉至高电平
  3. 延迟500us
  4. 将0x0040 (CHIP_EN 高电平)写入寄存器0

问题在于该芯片不会确认第一个事务的地址。  后续的每个事务都可以正常运行。

您见过这样的吗?  问题可能是什么?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否尝试延长延迟时间、以查看此问题是否仍然存在? 如果可能、请尝试捕获 VDD 和 EN 电源的波形。

    BR、Jared