This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于 RELAX 模式

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285956/bq40z50-r2-about-relax-mode

器件型号:BQ40Z50-R2

您好,

我在《技术参考手册》中看到了两个休息模式、它们发生了冲突。

1、μ A Current < Quit Current Chg Relax Time Period、或 Current >(–)达  Quit Current  Dsg Relax Time Period 、均会进入 RELAX 模式

2、µV 电池电压的 dV/dt < 4 μ V/s 时、可实现放松状态。

这两个 Relax 是不同的吗? µV<无法达到。4 μ V/s 的 dV/dt

另一个问题:

"这些 OCV 读数是在电池在充电或放电活动之前和之后处于放松状态时获取的" 此 OCV 是第二个休息,如何知道已获取 OCV 读数以及 OCV 有效?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    1-这两个条件都适用于 RELAX 模式。   当电流为负时、电量监测计使用绝对值。 参阅  6.3电量监测计模式 TRM



     µV - dV/dt < 4 μ V/s 的条件用于 OCV 测量、而不是确定监测计何时进入休息状态。

    VOK 标志指示 OCV 测量 有效。 请参见下方的。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1、出现有效 OCV 读数时设置 GaugingStatus ()[ rst]标志;

        您如何知道获取了两个 OCV 读数?

    2、[OCV]标志指示最后的 VOK 读数符合 QMax 更新的要求。

       如果[RESET]置1且[QMax]清零、但没有 VOK 更新。 那么、这一有效的 OCV 读数是否被取消资格?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    1 -如果您正在记录、当您看到 VOK 标志切换两次时、这表示  发生了两次 OCV 测量。  

    我看到有点混乱、并非所有 OCV 测量都符合 QMax 更新的要求。 设置 VOK 时、表示符合条件。 该电量监测计在 RELAX 模式下每1小时进行一次 OCV 测量。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1、[OCV]仅在充电和放电开始时发生变化、这时需要两次静置才能测量两个 VOK?

    2 μ s、技术参考手册、已设置[REST]、[QMax]从1变为0、则 VOK 应该已更新。 然而、从当前情况来看、有时 Qmax 不会更新、因此[REST]和[QMax]无法直接确定 VOK 更新、技术参考手册也没有这样说。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    如果这是第一次 QMax 更新、则需要消耗90%的电荷。 有关所有 QMax 更新条件、请参阅下面的。


    此致、
    何塞·库索