This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器?

Guru**** 2638535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922054, TPS922052, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288219/faq-how-to-design-the-uvp-resistor-divider-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052

主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055、TPS922054、TPS922053

如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052选择 UVP 电阻分压器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关如何设计 UVP 电阻分压器的一些指南。

    1. TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的 UVP 引脚具有两个阈值、
      1. 第一个是1.4V。 (请参阅    数据表中的第8.3.6节和图8-5。) 当 UVP 引脚的电压高于1.4V 时、输出电流不受 CV 模式的影响。
      2. 第二个是1V。 (请参阅    数据表中的第8.3.7节和表8-3。) 当 UVP 引脚的电压低于1V 时、将触发"LED 开路负载"保护。
    2. 为确保输出电流不会在所有工作条件下受到影响、您应确保(Vin_min - Vout_max)* R_UVP2 /(R_UVP1 + R_UVP2)> 1.4V。  
      1. VIN_MIN:最小输入电压
      2. VOUT_max: 在最大目标输出电流下、LED 灯串中每个 LED 的最大正向电压之和
      3. R_UVP1、R_UVP2:请参考下图。
    3. 请不要设计 R_UVP1和 R_UVP2的值过小。 您可以参考此 E2E 主题 以了解原因。 根据经验、您可以将 R_UVP1和 R_UVP2的总和设计为约1m Ω 或2m Ω、这通常是一个良好的起点。  然后、您可以根据测试结果调整这些值。
    4. UVP 引脚有 一个到 VCC 引脚的内部上拉电阻器。 如果您不需要"LED-短接至 PGND"故障保护和 CV 模式、则可以将 UVP 引脚悬空。