This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:这可以在恒定输出电流模式下运行吗?

Guru**** 2447070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286488/tps55288-q1-can-this-be-operated-in-constant-output-current-mode

器件型号:TPS55288-Q1

大家好、

此器件能否在恒定输出电流模式下运行? 如果不是、那么是否有可以实现的降压/升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的联系。  

    我想知道这里的应用是什么吗?

    是的、该器件可以在 CC 模式下运行、您可以在 Iout_Limit 寄存器中对输出电流限制进行编程、然后它可以在 CC 模式下使用 Iout=(Visp-Visn)/Rsense。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bryce、

    感谢您的答复。 此应用用于为超级电容器组充电、作为储能系统。

    谢谢。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bryce、

    是否可以使用 WEBENCH 在通过 Iout_Limit 寄存器设置电流限制的情况下模拟 TPS55288-Q1? 我看到网页上有一个设计计算器、但我很好奇 WEBENCH 是否也允许在仿真中使用该计算器。

    谢谢。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    看起来 Webench 模式不包含输出电流限制功能。 您可以使用 PSpice 模型对其进行仿真。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvmdd9

    BRS、

    布莱斯