请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075T 主题中讨论的其他器件: BQ25185EVM、 BQ24075、 BQ25185
大家好、有人可以提供帮助吗?
我们 现有的设计可以很好地使用 BQ24075T 为手持设备上的锂离子电池充电。 我们在器件上使用 USB-AB 连接器、该连接器可从任何壁式充电器、笔记本电脑或移动电源充电。
我们已被要求在我们的手持设备上升级到 USB-C。 我特别不想更改充电 IC、因为它功能很好、并且我在 PCB 上或微控制器上的备用引脚上没有太多空间来连接 USB-C。
有人能建议如何配置 USB-C 上的 CC1和 CC2引脚、以确保充电器的电流至少为1A、以及我是否需要连接任何其他引脚?
提前感谢
沃伦