This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:将射频收集电路连接到 BQ25570 EVM

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285379/bq25570evm-206-connecting-rf-harvesting-circuit-to-bq25570-evm

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

您好!

我已购买 BQ25570 EVM 作为用于射频能量收集的功率提升器。 我将射频能量收集电路连接到 BQ25570 EVM、并查看 VSTOR 输出。 射频电路是一个具有22个级、后跟一个储能电容器的倍压电路。  

我在这里面临的问题是、如果不连接 BQ25570 EVM、收集电路存储电容器上的电压会上升到4V。 但一旦将电路连接到 BQ25570 EVM、我就会看到储能电容器的电压急剧下降到300mV。 我假设由于电压下降、正在发生某种类型的负载效应。 我不确定如何降低这种负载效应。

我附上了能量收集电路的电路图。 感谢您提供任何有用的答案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoganand:

    当 BQ25570连接到能量收集电路时、它将拉电流、以便为 VSTOR 电容器和储能元件充电。 VSTOR 电容器也连接到可能正在拉取电流的集成降压稳压器上。

    您的能量收集电路的预期电流输出是多少?您的储能电容器有多大? 如果该器件是一个小型储能电容器、那么升压操作的开始、通过拉取电流给电感器充电、可能会耗尽储能电容器的电量。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我正在使用的储能电容器为10uF、预期电流输出在170uA - 200uA 范围内、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoganand:

    我认为您使用的储能电容器也许太小了。 当能量收集装置快速对升压电感器充电时、它可能会耗尽您的储能电容器。 能量收集装置将尝试拉动200 mA 直到储能元件下降到低于 MPPT 点、但这也许足以使储能电容器放电。

    当能量收集装置上电时、您能否分享输入电压的波形以及 VSTOR 和 LBST?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是200uA 还是200mA? 200mA 有很大的电流会从此类能量收集电路中流出。 是的、我会尝试共享波形。 但是、我认为收集装置没有退出冷启动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoganand:

    这是它将尝试拉取的200 mA。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、Juan。 我有几个跟进问题:

    • 我认为我的电路无法提供200mA 电流。 此评估板或 BQ25570本身的电流消耗是否需要这么大的电流?
    • 目前、在评估板中、我已将 MPPT 点设置为50%。 相反、使用电阻器(R_OC1和 R_OC2)将基准电压设置为 较低的值(100mV) 会降低电流吗?

    非常感谢您的及时回复、也感谢您提出过多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件本身为对升压电感器充电以执行开关操作所需的电流。 当输入源电压降至 MPPT 值以下时、器件将停止从输入源拉取电流、因此提高 MPPT 点可能会提高性能。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳