This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:保持 AIN 引脚悬空会产生什么副作用?

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287670/ucc21750-what-is-the-side-effect-if-leaving-ain-pin-floating

器件型号:UCC21750

客户当前设计使 UCC21750的 AIN 引脚悬空。 他们希望了解它是否会导致意外的故障报告? 或任何特定的副作用吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您的联系。 如果未使用、强烈建议将 AIN 连接至 COM、否则可能导致噪声耦合以及 IC 不稳定行为。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik,

    他们有采用 AIN 悬空的大规模生产项目、因此他们需要了解此处的潜在风险。 您能帮助我们了解一下它可能会遇到哪些不稳定行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    这很难说。 主要取决于系统。 如果系统/环境噪声非常大、并且噪声通过 AIN 耦合、则可能发生任何意外行为、并且无法确定这可能导致的后果。 我们始终强烈建议在未使用 AIN 和 COM 时将其绑定。

    此致!

    普拉蒂克