请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5001-Q1 您好!
我选择了3.5-20V 输入和11.5V 输出,100mA。问题是没有切换。 我跳过了 comp 引脚电路。 它是否与 COMP 引脚电路有任何关系?
此外、我还使用了 Rt 12k Ω
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我选择了3.5-20V 输入和11.5V 输出,100mA。问题是没有切换。 我跳过了 comp 引脚电路。 它是否与 COMP 引脚电路有任何关系?
此外、我还使用了 Rt 12k Ω