This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:简单电池仿真器 SLUA999源文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280282/bq77905-simple-battery-simulator-slua999-source-files

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件:CSD17578Q5A

您好!

我在以下链接中找到了标题为"Battery Simulator SLUA999"的技术文档:

https://www.ti.com/lit/an/slua999/slua999.pdf?ts = 1697088248849

我想知道您是否能够共享源文件(Altium 格式)和 PCB 设计以帮助节省时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不提供 PCB 设计文件。  我们的文档仅供参考。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也对该技术文档感兴趣并有一些问题

    该文档显示了板的 CAD 绘图-这只是用于指示还是有可用的板?

    我能问一下以下部件是否有任何部件号/推荐:-

    Q1、Q2、Q3

    D1、D2

    非常感谢

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    电路板从未制造过。 这只是 客户的设计参考。

    D1、D2 - 1N4001
    Q2、Q3 - CSD17578Q5A
    未列出 Q1。 这是一个 PMOS

    我建议选择具有适当额定值的 MOSFET 和二极管。 尤其是最大 Vgs 电压和最大漏极电流。

    此致、
    何塞·库索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢你会做  

    史蒂夫