This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:BQ25620EVM 的自动切断

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287712/bq25620evm-auto-cut-off-of-bq25620evm

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25620

我已经为我的应用连接了太阳能电池板(20W)到 BQ25620EVM、但它往往会在18.4V 的输入电压下自动切断、但数据表中给出的最大尖峰为26V。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 虽然26V 是器件可以处理而不会损坏的绝对最大输入电压、但 BQ25620产品说明书指出、工作最大输入电压为18V。 这在第1页[3.9V 至18V 宽输入工作电压]和电气特性表中进行了说明。  

    您观察到器件在大约18.4V 时自动切断、因为过压阈值 VBUS_OVP 默认设置为18.5V。 数据表的第9页提供了该规格。  

    此致、

    加勒特