有一种故障症状(详见下文)会在所有测量值(VCx、TSx)中暂时导致数十 mV 的误差、我们正在分析问题的原因。
请告知我们、IC /外设电路内部是否存在任何可能导致问题的失效模式。
BQ7694002DBTR
故障症状详情:
1)在高压环境下进行耐久性测试后、将 IC 恢复到正常环境、跌落至运输模式、然后在经过几天的时间后、在正常环境中再次恢复到正常模式、以检查 IC 的测量结果。 确认所有测量值(VCx 和 TSx)与预期值(误差为估计值)之间的误差为50mV 至100mV。 确切值未知。)
2) 在上述耐久性测试中,测量值与预期值非常接近,未发现任何错误。
3)确认上述错误后、IC 再次进入运输模式、几天后、IC 再次回到正常模式进行测量。 测量结果几乎与预期值一致、误差已得到解决。
此致、
香川市