This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:UVLO 关断电压与计算值之间的差异

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286918/lm5164-uvlo-turn-off-voltage-difference-from-the-calculated-value

器件型号:LM5164

您好,先生或妈妈
我想问一个关于 UVLO 降压转换器的特性 LM5164的静态电流。

因此、根据数据表 、LM5164包含双电平 EN/UVLO 电路。 当 EN/UVLO 电压低于1.1时、转换器处于低电流关断模式、输入静态电流(IQ)降至3 µA。
当电压大于1.1V 但小于1.5V (典型值)时、转换器处于待机模式。 在 STANDBY 模式中、内部偏置稳压器在控制电路被禁用时激活。 当电压超过1.5V (典型值)的上升阈值时、将开始正常运行。

有一个公式可以计算 IC 的关断电压、如下所示:

因此、我在我的产品中使用这种降压转换器、其中我要转换40V - 90V 至+5V 的高直流电压。 我将使用 Ic 的关断电压(UVLO)功能。
在我的电路中、Ruv1 = 1M、Ruv2 = 34.8K。 因此、根据公式、在41.6V 电压下必须关闭降压稳压器。 下面是我设计的电路。

在这里、二极管 SS210压降为0.4V。  
因此在关断降压转换器时、关断电压的理论值和实际值之间始终存在差异。  
实际上、总存在比计算值高0.2 - 0.4的差异。

这是我使用的一个特定示例。 但几乎每个关断电压都会产生误差。  
请帮我找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电阻分压器看起来符合您为我们的器件选择的关断电压。 根据您对该问题的描述、在我看来、压降似乎是由二极管引起的。 如果您需要 LM5164 Vin 引脚上的"真"电压在 关闭时为41.6V、则您需要在计算中将电池到 EN/UVLO 分压器的预期压降考虑在内。

    审阅过原理图、33uH 电感有点低。 您可能需要增加电感以减少电流纹波。 此外、对于5.4V 的输出电压、我计算出 RFBB = 130k。 否则、原理图看起来正常。

    此致、