This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:TPS22950CQDDCRQ1原理图问题

Guru**** 2516590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275565/tps22950-q1-tps22950cqddcrq1-schematic-issue

器件型号:TPS22950-Q1

尊敬的先生:

关于 TPS22950CQDDCRQ1原理图问题

  1. 请帮助您查看和评论它。

Vin = 3.3V、Vout = 3.3V、Iout = 1uA。

  1. RILIM:5.23Kohm

电流限制为0.2A。

计算结果是否正确?

请检查以尽快回复我们。

非常感谢。

B、R

文森特

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    正确、当使用5.23k Ω 的 RILIM 时、电流限制为~0.2A。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    关于 TPS22950CQDDCRQ1原理图问题

    1.Vin = 3.3V、Vout = 3.3V、Iout = 1uA。

    它是否有其他条目并需要注意?  

    输入电容器/输出电容器值是否正常?  

    请帮助您查看和评论它。

    非常感谢。

    B. R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    原理图 还可以-看起来没什么问题。 大输入/输出电容通常仅在输出电流大且启动压摆率快的情况下使用、或者存在输入噪声的情况下使用。 因此、无需与 EMI 滤波器或其他应用需求无关的任何电容。

    看起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    关于 TPS22950CQDDCRQ1原理图问题

    Vin = 3.3V、Vout = 3.3V、Iout = 1uA。

    我们更新  输入电容器/输出电容器。

    输入电容器10uF/输出电容器1uF 的值是否正常?  

    请帮助您审查并帮助您尽快评论它。

    非常感谢。

    B. R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    是的、10uF 输入/1uF 输出电容值没问题、您的原理图看起来很好很可靠。

    如果有其他需要我帮助的地方、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克