This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:计算结果中出错

Guru**** 2903780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286632/tps548a28-mistake-in-calculation-results

器件型号:TPS548A28

大家好、支持团队。

我们的客户指出数据表中的计算结果有误、要求我们进行更正。

更正如下。

何时可以进行更正?

【第1部分】
数据表 P28的公式14 (如下所示)
ILIM_VALLEY 的计算结果为13.88A。

[第2部分]
数据表 P30的公式27 (如下)

Css 的计算结果为150nF。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在等式14上、最终结果有一个排印错误、它应该为13.88A。  

    在等式27上、2.5ms 有一个拼写错误、为了1.7ms、应该可以得到102nF  

    将对该数据表进行相应的更正。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tahar-san

    感谢您的答复。

    何时会修订该数据表?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、  

    修改、批准和发布数据表至少需要几周的时间。  

    此致!

    瑞安