This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:有关 ISO5x5x 系列的快速计算工具

Guru**** 2517560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287591/iso5452-q1-quick-calculation-tool-about-iso5x5x-family

器件型号:ISO5452-Q1

您好的专家

ISO5x5x 系列是否具有像 UCC217XX 系列那样的快速计算工具?

我找不到有关 ISO5x5x 的类似工具。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的联系。  遗憾的是、我们没有 ISO5x5x 计算器工具。 但是、您可以使用 UCC217xx 计算器工具实现 ISO5x5x 的大多数功能、如 DESAT 计算等。 您还可以根据数据表调整一些参数、然后使用工具。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK THANKS