This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:bq25120a-禁用系统输出时 I2C 无响应

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287293/bq25120a-bq25120a--i2c-is-not-responsive-when-sys-out-disabled

器件型号:BQ25120A

您好!

数据表指定可通过 I2C 禁用 SYS-OUT、且仅在发生 MRRESET 或有效 Vin 输入时启用。  

当 ı μ s 被禁用时、Sys-out 真正下降到了0V。 在这种 ı 下、想通过 I2C 读取电池电压、但 I2C 不提供响应。

是否源于 Sys-out 供电的 bq25120a 的 I2C 硬件?

和 yes ı 除 ı 上文所述情况外、均可成功通过 I2C 控制 bq25120a。

那么、您对这种情况有什么看法吗?

谢谢...

此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    SYS 电源轨用于为 BQ25120A 内的一些数字电路供电、因此当该电源轨被禁用时、BQ25120A 无法通过 I2C 进行通信。 SYS 禁用不适用于最终应用、主要用于调试和开发。根据以下数据表:

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的,ı 也有这个信息在早期,但 ı 只是想检查它是否有逃生通道。 我 ı 如果 Δ Σ 通过我们的所有设计问题、 那么对于 bq25120a 使用 SYS-OUT 禁用位就不会有任何问题。 "你怎么知道的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    在转义 SYS 禁用方面、我认为过50s 后 VIN 切换或 WD 复位会导致您退出模式并恢复 SYS。 由于 I2C 通信丢失、我们不建议使用此位。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳